This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:使用仿真工具(TINA)进行热分析

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046269/lm5164-q1-thermal-analysis-using-simulation-tool-tina

器件型号:LM5164-Q1

您好!   

我想使用 LM5164-Q1及其组件进行热分析。

我想了解下面列出的几点。

当环境温度从-10°C 更改为45°C 时

1) 1)转换器的输出将发生什么变化?

2) 2)温升和稳态温度

3) 3)降压转换器输出变化与外部组件参数因温度变化而变化   

下面是我的问题

1) 1)模型是否适用于此类分析? 该模型是否具有与温度相关的参数?

2) 2)此类分析首选哪种软件? 我正在尝试使用 TINA、但无法理解如何执行同样的操作?

3) 3)是否可以测量 LM5164-Q1的温升和稳态温度?

按照以下步骤、我已执行相同的操作、但未收到任何结果。

原理图规格: Vin=48V、Vo=12V、Io=1A。

观察结果:Vo 永远不会达到12V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 Webench 模拟 IC 功率损耗和热性能。 TINA 无法进行此仿真。

    您可以参阅数据表的反馈比较器阈值与温度间的关系图、以检查输出随温度变化的情况。 还应考虑反馈电阻器随温度的变化。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我无法更改环境温度(工作温度)、也无法查看各种组件的性能及其对输出电压的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这在 TINA 中是不实际的。