主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQ34Z100EVM、 BQSTUDIO
我使用的是 EV2400和 BQ34Z100EVM 以及电压 为16.54V 的4S 锂聚合物电池
使用本视频中的方法校准电压失败: https://www.youtube.com/watch?v=wu9YYe6yRPI
单击校准电量监测计后、会返回一个红色的错误交叉、而不是预期的绿色勾号、但"Errors" (错误)窗口中没有给出错误。
我能够将校准电压更改为非常低的错误值、最高可达实际值的1/10。
我已经在16、32和64伏上尝试过电压选择器跳线、这会改变值、但不会解决问题。
我已经尝试添加其他线程中建议的.bqz 文件、但它没有解决问题。
有人能不能告诉我可能会发生什么问题、以及如何解决?
谢谢!
木质