This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080A:我能用 TPS62080A?取代 TPS62080了

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62080, TPS62080A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044132/tps62080a-can-i-replace-tps62080-with-tps62080a

器件型号:TPS62080A
主题中讨论的其他器件:TPS62080

最近、我希望用  TPS62080A 替代 TPS62080。 仅更换部件是否可行? 需要对电路进行任何修改以满足 TPS62080A 的可调功能?

感谢您的阅读!


二进制文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    感谢您的提问。

    这两个器件之间的主要区别是输出放电电阻(详细信息请参阅下表)。 TPS62080A 具有40 Ω(相对于1k Ω)放电电阻器、可在 Vout 上实现更快的放电。

    由于这两个器件引脚对引脚和 BOM 对 BOM、TPS62080A 可直接替换为 TPS62080。

     

    如果您有其他问题、请随时发表评论。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bin、

    只是一个软提醒。

    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    没有其他问题。 谢谢。

    二进制文件