This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300RGWR:Vref 因芯片而异

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043958/tps7a8300-tps7a8300rgwr-vref-varying-from-chip-to-chip

器件型号:TPS7A8300

我们从慕斯(采购订单号)购买了上述监管器 TIFR/1180317/12P0213)。

我们观察到、在使用 ANY OUT 可编程操作时稳压器的输出因 IC 而异、因此可编程组合也不同

必须在我们的设计中从模块更改为模块。 下面是在三个 IC 的不同引脚上测得的电压

                          IC1.           IC2                IC3.

引脚3 (FB)           1.037V         0.884V          0.970V

引脚13 (NS/SS)         0.778V          0.778V          0.778V

引脚1 (Vout)               1.037V         0.884V          0.970V

可编程引脚断开时

 

我们在以样本形式获得的稳压器中没有遇到上述问题(TPS7A8300RGR)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         由于正在使用 ANE-OUT 功能、您能否确认 SNS 引脚是否连接到电路中的 Vout 布线? 如果我们可以查看您的原理图、其中显示了与 LDO 的连接、那将会有所帮助。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         除上述内容外、还请验证是否存在大于或等于10uF 的输入电容器。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SNS 连接到 Vout 布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电容器为12µF μ F。 请参考上传的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         随附的原理图中有一些引脚混乱、因此一些连接不是很清晰。 您能否澄清以下内容:

    (a)由于正在使用器件的 ANE-OUT 特性、在进行测量时、您能否确认反馈电阻器(R3_Adj 和 R4_Adj)是否未组装?

    (b)您能否确认 EN 引脚未悬空并 连接到适当的直流 电源?

    (C)原理图显示目标输出电压为3.3V、但所有可编程引脚均通过0Ω Ω 电阻器 R18-R28接地。  假设 仅安装了3.3V 输出电阻器的电阻器 R20、R26和 R28、并且未安装任何电阻器的上述测量值、我是否正确?

    谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (a)反馈电阻器(R3_Adj 和 R4_Adj)未组装。

    (b) EN 引脚连接至+5V

    (C)我们在 R20、R26和 R28上连接了0Ω Ω 电阻器以接地、从而在输出端获得3.3V 的目标电压。

    但我们发现、输出电压(所有可编程引脚均为开路时)大于0.8V、并且 IC 与 IC 也不同。

    这就是可编程电阻器组合(R18-R28) 因电路板而异的原因。

    IC1. IC2. IC3.
    VOUT (所有可编程引脚均断开) 1.037V 0.884V 0.970V
    VOUT (选定的可编程接地引脚) 3.337V 3.370V 3.384V
    可编程 R 至接地 R28、R24、R22和 R20 R28、R26和 R20 R28和 R26
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         FB 引脚上的电压和 NR 引脚上的电压不相等、这种情况非常罕见 。 此时、我怀疑任何 OUT 可编程引脚之间存在一些泄漏。 您能否尝试清洁电路板并验证问题是否仍然存在? 您是否还可以在电路板之间交换器件、以查看器件故障是否出在器件上? 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经完成了这些操作。  
    正如我之前提到的、我们从您那里得到的五个样片(TPS7A8300RGR)中的任何一个都没有遇到问题。  
    这个批次是否存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         整个批次不太可能出现问题、因为在从 TI 发货之前对每个器件进行了测试、您在这三个器件上看到的问题肯定已经被发现、器件也已经被筛选出。 这三个装置的运行方式当然不是设计的、 很可能会损坏它们。 如果您想退回它们,请按照  https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html?keyMatch=CUSTOMER%20RETURNS 上提供的说明进行操作。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我们尝试了六种 IC、方法是将它们组装在两种不同的 PCB 设计上。 对于所有六个 IC、 Vref 和任何输出可编程输出电压均不符合规格。

    请注意、我们已从 Mouser (采购订单号)采购了60个此类 IC TIFR/1180317/12P0213)。

    我会更换整个批次吗?  如果是、我们是否必须去除水并发送使用过的 IC?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们即将采购新批次时、我们的项目截止日期即将到来。

    但令我们惊讶的是、我们看到经销商提到的交货周期为35到70周!

    这可能会给我们带来巨大挫折。

    即使我们回到以前选择的 TPS7A8300RGR、供应周期也大约为80周。

    请说明为什么要有这么多的交货周期。 到2021年12月底、我们需要至少50个节点。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         我正在研究这一点、明天结束时我会再回来。  

    此致、

    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         由于这些商品是从 Mouser 购买的、因此焊接商品是否可退货取决于 Mouser 的退货政策。 请联系他们以开始产品退货流程。 关于较长的交货周期、半导体行业中存在全球供应链短缺、遗憾的是、我们对此并不免疫。

         您能否说明您使用的是 RGR 封装还是 RGW 封装? 如果您使用的是 RGR 封装、我们可能会将一些样片运送到不同的地方。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特   

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Srikanth 先生的全力支持。