This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020:输出电流为1A 且启用了扩频的版本

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046245/lmr38020-versions-with-1a-output-current-and-spread-spectrum-enabled

器件型号:LMR38020
主题中讨论的其他器件: LM76002

大家好、

根据数据表、 LMR38020FDDAR 和 LMR38020DDAR 都没有启用展频、且两者的电流= 2A。 如何使用-  

  • 输出电流为1A?
  • 启用了扩频?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

    LMR38020系列具有适用于1A 和2A 的 SS 和非 SS 版本、它们将在2021年的 RTM 之后推出。 LMR38020 (F) DDAR 、我们的 APL 领导者部分现已发布。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    谢谢。 是否可以通过电子邮件与我分享初步数据表? 我想在向客户推荐之前对其进行回顾。 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    很抱歉、我们现在没有、因为它们仍在评估中。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我将 根据 以下要求筛选 LMR38020 - 由于 LMR38020 仍在开发中、您是否还有其他建议? LM76002?  

    VIN、max = 60V

    输出电流、最大值= 1A (可以选择较高的电流、例如1.5A)

    可调节 Fsw、支持 ~360kHz

    扩频-最好具有

    同步  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    我将通过电子邮件与您联系、 谢谢。

    Elena