This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:TPS53667开关抖动问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045764/tps53667-tps53667-switch-jitter-question

器件型号:TPS53667

您好,

我们有几种使用多相直流控制器 TPS53667的新设计。 这些设计已经完成、并处于硬件信号完整性验证中、并关闭 了硬件发布的切换。

问题是:我们是否需要测量开关抖动并知道可接受的抖动数? TI 是否有任何公式可供我们遵循?  

谢谢、

Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    由于 TPS53667采用 COT 结构、因此您可以按照以下测量和公式计算抖动性能。

    标准约为15%、但通常取决于客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    早上好。 感谢您的回答。

    我得到了概念公式。 这张图片是否在器件应用手册中?  您能否向我发送包含此图片的 TI 规格?

    或者任何应用手册都说明抖动过大是否会导致输出不稳定?  

    谢谢、

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    不是、不是来自 TI 的应用手册。 但这个概念很常见。 我将文件放在这里供您使用。

    抖动并不意味着系统或输出不稳定。 这是由电路板上的非理想系统和噪声信号引起的。

    它可能会导致输出纹波更大。

    否则、我还随附了应用手册、其中为您解释了有关抖动的更多详细信息。

    并非所有抖动都创建得相等(修订版 A)(TI.com)

     e2e.ti.com/.../6557.Jitter-Calculation.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derrick、

    明白。 这是帮助。 谢谢你。 我们需要确保输出纹波较小并补偿噪声。  

    谢谢、

    Hannah