This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS763:标记问题 TPS76318DBV

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044255/tps763-marking-issue-tps76318dbv

器件型号:TPS763

你好!

我需要有关如何解码二进制日期代码的帮助:

0000 -年码

1010 -月代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    我联系了我们团队的一名成员、该成员可能能够获得更多信息、但从我可以查看的内容来看、这个月看起来是10月、 年是不可决定的,一旦我能看到年并仔细检查月份,我就会回到你们那里。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    下面是一张照片、用于更准确地识别标记日期代码。

    此致、

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    质量工程师回来后说、日期代码不允许顶行上出现破折号、无法从图片中辨别。 他询问您是否可以为您从中获取零件的卷带/箱子提供标签、这将为他提供有关零件及其创建的更多信息。 我引述他的话如下:

    "如果他们能够提供更好的图片或更好的图片、如果他们能够提供卷带或包装盒 TI 标签的图片、我们可以在此时为他们提供帮助。"

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    此致、

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    标签上的生产日期代码表示器件是在2020年10月制造的。 但是、该器件没有符合 TI 标准的标记、也不表示我们为此器件生产了任何一年。  此外、 从批号、装运追踪代码以及销毁的二维条码到标签上、我与之交谈的质量工程师有充分理由怀疑此产品可能是假冒产品。

    如果您想进一步参与假冒支持流程、我建议您通过我们的反假冒支持渠道、并按照他们的指示进行操作。

    在这里、我已链接页面以开始处理。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。

    我们将在稍后开始支持打击假冒产品的流程。