This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430EVM:锁存看门狗替代方法/IC

Guru**** 2814345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044729/tps3430evm-latching-watchdog-alternative-methods-ics

器件型号:TPS3430EVM
主题中讨论的其他器件:TPS3430TPS3850

大家好、

我尝试设计具有锁存输出的看门狗计时器电路,这意味着当看门狗脉冲丢失或不在看门狗窗口中时,WDO 将提供恒定的低电平(0V),否则为高电平(5V 或3.3V)。幸运的是,当我查看数据表时,我找到了 TPS3430看门狗 IC。 在第24页的第8.2.3节中、有锁存窗口看门狗定时器的示例电路、我测试了这个电路、运行正常、虽然我必须添加手动复位、但是运行正常。

遗憾的是、目前没有库存。  

 我的问题是、TI 是否有任何其他 IC 可提供与 TPS3430看门狗计时器 IC 相似的功能和锁存功能。

提前感谢所有回复和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    试用 TPS3850、它具有与 TPS3430相同的 CRST 功能。

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"关闭主题。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Veysi、

    如果没有其他问题、您能否点击"Resolved"来关闭该主题?  谢谢!