This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7700:输出脉冲持续时间(tpo)的容差估算

Guru**** 2513555 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7700, TPS37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046329/tl7700-tolerance-estimation-of-output-pulse-duration-time-tpo

器件型号:TL7700
主题中讨论的其他器件: TPS37

大家好、

我的客户将在其应用中使用 TL7700、他们询问 tpo 的容差(最小值-最大值)估算。

根据数据表,tpo 可计算为 tpo=ct*10^5秒。

[问题]

除 CT 电容容容容差外、tpo 是否受以下参数的影响?

 ICT 容差(定时电容充电电流)

CT 比较器阈值电压容差

如果是、您能否提供我们如何估算包括上述参数在内的 tpo 容差?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    TL7700是一个旧器件。  客户是否愿意使用较新的器件?  对于 TPS37等新器件而言、这是一个很好的建议、适合在其应用中使用。

    以下是我对您问题的回答

    [引用 userid="309278" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046329/tl7700-tolerance-estimation-of-output-pulse-duration-time-tpo ]除 CT 电容容容容差外、tpo 是否受以下参数影响?

    正确、电流和阈值电压的变化将影响 tpo 的绝对时间。  对于 ICT、该规范如下所示、其中电流变化为+/-26.67%:

    tpo 的变化为50%、如果 ICT 变化为+/-26.67%、则 VCT 电压变化将为+/-23.33%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    感谢您的快速回复! 遗憾的是、客户已经决定使用 TL7700并设计了一些电路板。 因此、他们无法更改此设备...

    数据表指出"TL7700有一个内部1.5V 温度补偿电压基准、所有功能块都是通过该基准供电的"。 如果我们假设 CT 比较器的阈值是该1.5V 基准、则公式(3)可推导如下。

    TPO=CT*Threshold/ICT = CT*1.5V/(15uA)=CT*10^5秒

    如果上述理解是正确的、您能否提供1.5V 基准的粗略容差(不保证)?

    或者、我们是否可以使用6.5节 Vs (感应输入电压)中1.5V 基准的±1%容差?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    您是正确的、我忘记了 tpo 的变化也包括了电容器的变化。  1.5V 温度补偿电压变化不大。  如您所述、我将使用感应输入电压变化(1%)并将其应用于 VCT 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben -San、

    我明白了。 感谢您的澄清!

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota-San、

    没问题!  很高兴我们能够为客户提供答案。  祝你好运!