This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:OUTH/OUTL 始终提供-3V 电压

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045439/ucc21710-q1-outh-outl-always-gives--3volts

器件型号:UCC21710-Q1

这些是我们提供的以下输入/输出:

输入:

引脚15 - Vcc - 5V

引脚9 - GND - 来自电源的 GND

引脚10 - IN+-来自微控制器的脉冲

来自  微控制器的引脚11 - IN-- GND

引脚14 -复位-保持断开

直流/直流转换器的输出

引脚5 - VDD - 15V

引脚3 - COM - GND  

引脚8 - VEE -  -3V

引脚2 - OC -保持开路

引脚1 - AIN -保持断开

当我们测量引脚3和4之间的输出时、我们始终会看到-3V 电压。 您能不能帮助我们了解输入是否有任何不正确或缺失的信息? 电压被钳位到 VEE 的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦姆希  

    如果 不使用 OC 和 AIN、我强烈建议将其连接到 COM 引脚。 尤其是 OC、因为将其保持悬空会触发短路检测故障。  

    RST 不能保持悬空。 我非常相信、这就是您看到输出保持低电平的原因。

    RST 引脚有一个内部下拉电阻器、如果您将其保持悬空、它会将低电平拉至 GND、并将驱动器的输出保持在您所看到的低电平

    您可以在数据表的第25页中看到内部下拉/上拉-> https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc21710-q1.pdf#page=25

    如果您根本不打算使用 OC 检测、或者现在只是进行一些测试、则可以将 RST 引脚连接到 IN+或直接连接到 VCC、同时这将自动重置您无论如何都不会遇到的故障。  

    在最终电路中、我建议根据您的设计需求/目标将此 RST 连接到微控制器。  

    如果这回答了您的问题、请按绿色按钮。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。这确实解决了问题,但我在这里有一个问题...我们在 高频应用(100kHz)中将 UCC21710-Q1用作 SIC-MOSFET 的栅极驱动器。 当我们在试验板上测试此 IC 时,我们在引脚3和引脚4 ( . 但在栅极驱动器电路中使用相同的 IC 时,脉冲在每个半个周期的末尾有缺口(附图)。 在20kHz 和100kHz 条件下测试。在引脚10、11 (IN+、IN-)处看到的脉冲是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:  

    很抱歉我之前没有看到过这种情况。 回复后点击绿色按钮时、它会将线程从"关闭"移动到  

    哪个信号是蓝色和黄色? 这些是在栅极测量的? 信号看起来非常干净  

    如果 可用、我希望提供原理图和布局、以及您正在驱动的开关。  

    在我看来、它看起来像是误导通、但我看不到任何大噪声/EMI 的迹象。 如果这在较大的电路中使用、我会问您此时电路中还会发生什么情况/切换。  

    由于时间刻度以及输出完全降至 VEE 电平、器件可能不会跳闸 RDY 或 FLT 信号、但无论此时如何、仍需检查这些信号。  

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、感谢您的回答。

    实际上、我得到了它的原因。 此 IC 不会产生任何问题。 我在微控制器和栅极驱动器 IC 之间使用 TI IC SN65116xE。 SN65116xE IC 本身的输出具有陷波。 不知道原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瓦姆希

    这种声音比较好。

    如果您需要有关该部件(差动接收器?)的帮助、可以为其创建新的线程。 您还可以尝试向敏感输入添加 RC 滤波器。

    我将关闭此主题。 如果您有任何其他问题、请在此处联系我们或创建新主题。

    最好

    Dimitri