This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:不带采样/保持电路的 SPICE 模型

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046529/tps61391-spice-model-without-sample-hold-circuit

器件型号:TPS61391
主题中讨论的其他器件: TPS61390

您好!

我想知道采样/保持电路是否在 IMON1/2 -至- IAPD 电流比中发挥了作用。   我们是否有内置采样/保持电路的 TPS61391 SPICE 模型?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们没有 TPS61391的 SPICE 模型 、它没有 S/H 电路。 对于 采用 S/H 电路的 TPS61390、它不会影响比率。