This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:当 VINA 电容器为0.1uF 时、器件无法正常工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046076/tps63000-device-cannot-work-normal-when-vina-capacitor-is-0-1uf

器件型号:TPS63000

先生,您好:

我们使用的是 TPS63000。

但该器件在使用0.1uF 的 VINA 时异常。

请参阅我们的原理图和布局、如下所示。

如果我们的 C227为0.1uF、请参阅我们的测量波形、如下所示。

CH1 VIN、Ch2 L1、Ch3 L2和 CH4为 VOUT。

如果我们的 C227为10uF、请参阅我们的测量波形、如下所示。

CH1 VIN、Ch2 L1、Ch3 L2和 CH4为 VOUT。

请帮助我们提供您的建议、并告知我们如何解决此问题。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Statham、

    根据您随附的波形、我认为工作异常是由低输入电压引起的、而不是电容 C227引起的。

    您能否提高输入电压并检查它是否正常?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao:

    测试条件如下:

    输入:来自 PC 的 USB 电源

    输出:5V 用于 RFID 器件和蜂鸣器、正常值约为280mA。

    请参阅下面的波形。

    当我们使用0.1uF 时、该 VIN 和 VINA 将降至 1.8V。

    当我们使用10uF 时、该 VIN 和 VINA 将保持5V。

    请告诉我们需要检查哪些点。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Statham、

    明白了、我认为 应该是芯片启动得太快、导致 USB 被拉取并崩溃。

    将 C227更换为10uF 电容器是个好主意、有任何问题吗?

    此致

    TAO