This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:电源为4V 输入

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54332, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045589/tps54332-the-power-source-is-4v-input

器件型号:TPS54332
主题中讨论的其他器件: TPS62933

您好、Sirs、

我的客户希望使用 TPS54332为 USB-C PD 产品上的 SoC 供电。

VCC_ VBUS 范围为4~20V、当测试条件为4V 至3.3V、输出电流为3A 时、您可以查看以下原理图是否可用?

或者、您也可以建议一种替代解决方案来满足此要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    以下是我对 SCH 的评论:

    • 10uH 的 Cin 就足够好了。
    • 请将 COUT 增加到2x47uH
    • 为了实现精度、Vout 被设定为3.33V。
    • 对于上拉二极管、确保反向电压必须高于 PH 引脚上的最大电压、即 Vin (max)+ 0.5V。峰值电流应大于 IOUT+1/2ILpp。    

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、  

    在给定二极管的电感器 DCR 和 VF 的情况下、请确保 VIN 最小值和最大值条件满足以下要求  

    谢谢  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry  

    对于  USB-C PD、 为什么 VBUS 会降至4V?  

    应用中的最小负载是多少? 0A?  

    恐怕  TPS54332 在0A 负载时无法支持4V 至3.3V 的输入电压、需要进行确认。  

    建议您在 EVM 上测试此项以进行确认。  

    此外、推荐新器件 TPS62933、它将于12月底发布。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于  USB-C PD、 为什么 VBUS 会降至4V? =>请参阅 USB4 Thunderbolt3兼容性测试规范的第38页

    应用中的最小负载是多少? 0A? =>需要为 SoC 提供3.3V 电源、因此最小负载不会为0A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  

    SOC 的最小负载是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    最小负载约为1800mA。