This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:当 Vin 为高电压时、Ipri 为异常。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046467/ucc28780-when-vin-is-high-voltage-ipri-is-abnormal

器件型号:UCC28780

当 Vin 增加到120VDC 时、Ipri 波形正常、如图1所示

图1.

当 Vin 增加至200VDC 时、有两种形式的 Ipri 波形、Ipri 峰值稳定、如图2所示。

图2.

当 Vin 增加到250Vdc 时、Ipri 波形异常、变压器发出响亮的声音、如图3所示。

图3.

当 Vin 增加到300VDC 时、Ipri 波形有两个峰值、它们有两种形式、如图4所示。

图4.

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    请问您的主板上是否有二次侧谐振,如果有,您可能需要同时增加一次侧钳和二次侧 MLCC 电容器。

    谢谢。