This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B88-Q1:50Vin 规格

Guru**** 2560440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92520-Q1, LM317HV, LM117HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046460/tps7b88-q1-50vin-spec

器件型号:TPS7B88-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92520-Q1LM317HVLM117HV

尊敬的先生/女士

我的客户将 LDO 置于电源的第一级、并允许 LDO 为多个 TPS92520-Q1和 MCU 供电。 当他测试他的电路板时、他发现 输入端(LDO 的 Vin)存在大约4xV 的电压尖峰。 TPS7b88的最大输入电压 为42V、不能置于第一级。
他当前对 LDO 规格的要求是。
VIN=50V
VOUT=5V
Iout=0.4A~0.5A。 如果可能、最好是0.5A。
汽车级。
我无法在 TI 的网页上找到符合此规范的 LDO。 对于符合规格的 LDO、是否有任何建议?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    这是您尝试使用 LDO 消耗的大量功率。 我们的产品系列中没有太多可以真正处理这一问题的器件、其中可能是非 Q100的器件:LM117HV 和 LM317HV。 遗憾的是、我们没有任何汽车级产品。

    此致、

    Wilson