请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS745-Q1 大家好、团队、
是否有任何方法可以延长启动时间?
我们看到 TPS74533-Q1采用 LDO 通用 EVM 时的启动时间大约为300us。 但客户期望达到1毫秒以上。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
是否有任何方法可以延长启动时间?
我们看到 TPS74533-Q1采用 LDO 通用 EVM 时的启动时间大约为300us。 但客户期望达到1毫秒以上。
谢谢、
您好!
对于没有 NR/SS 引脚但没有缺点的器件、没有任何简单的方法来缩短启动时间。
对于可调节器件(我看到它们使用3.3V 固定输出器件)、前馈电容器会减慢输出上升时间、但大 CFF 会导致其他可能损坏 FB 引脚的问题。 对于固定输出器件、这不是一个选项、因为没有到误差放大器输入(FB 引脚)的外部连接。
增加更多的输出电容会减慢启动时间、但会引入更多的浪涌电流。 此外、当 Cout 较大时、器件可能会在启动期间进入电流限制、这可能导致启动时过冲。
在 LDO 的输入端串联一个电阻器可以限制浪涌电流的大小、并因此减慢输出上升时间、但在稳态时、电阻器将消耗额外的功率、并将降低电源的可用余量。 除了这些缺点外、 如果电阻器过大、LDO 将无法开启、因为一旦允许电流直通到输出端、LDO 在其输入端看到的电压可能低于 UVLO (上升)阈值或可能降至 UVLO (下降)阈值以下。
此致、
Nick