This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJEVAL/NOPB

Guru**** 2553580 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3878-ADJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045640/lp3878-adjeval-nopb

主题中讨论的其他器件:LP3878-ADJ

你好! 您能告诉我 LP3878MR-ADJ (PSOP-8)器件是否默认安装在 LP3878-ADJ EVAL/NOPB 板上吗? 是否可以在安装了 LP3878SD-ADJ (LP-8)的情况下制造 LP3878-ADJ EVAL/NOPB? 这需要什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的、默认情况下会填充 PSOP-8 (NGT)。  此评估板实际上已经具有 LLP-8 (DDA)封装的焊盘、因此您只需取消 PSOP-8封装并填充 LLP-8即可。 这些电路板已经制造、因此只安装了 PSOP-8。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick、谢谢。 外壳被混在一起。 根据技术规格、应分别有 PSOP-8 (DDA)和 LLP-8 (NGT)。 请检查。 因此、评估板仅随制造商提供的 PSOP-8 (DDA)案例中的 LP3878MR-ADJ 版本一起制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的、正确。 我们目前内部没有任何 EVM、但产品页面上有装配板的图片、显示在未组装 DDA 焊盘的情况下、在 EVM 上安装了 NGT 封装。 我们不支持制造特殊版本 EVM 的请求。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、 感谢您提供的信息。 您能告诉我们该电路板在2018年是采用 LLP-8 (NGT)外壳中的 LP3878SD-ADJ 芯片制造的吗?

    此致、

     安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。