This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:获得涓流充电#39;t GO 高于~2V (续)

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046136/bq25792-trickle-charge-won-t-go-above-2v-continued

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

跟进之前与 Jeff 的谈话:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023407/bq25792-trickle-charge-won-t-go-above-2v?tisearch=e2e-sitesearch

我们在该线程中得到的权变措施适用于已关断的电池、但如果电池电量耗尽(CUV)并已关断、则不起作用。

在关断情况下、电量监测计(BQ28Z610)只需短暂地查看电池组端子上的一些电压即可唤醒并启用放电 FET。 但是、如果电池电量耗尽、电量监测计将保持放电 FET 关闭、直到电池涓流充电至 CUV 以上。 在这种情况下、变为1节电池的权变措施失败、因为充电器输出在 VBAT_OVP 停止前会短暂出现尖峰、因此电池不会充电并保持关闭。

在旧线程中、Jeff 没有从设计中得到根本原因解释。 我仍然对其状态以及器件是否会被修复感兴趣。 同时、我需要找到另一种解决方法来允许为无电电池充电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们找到了根本原因。  这是一个生产修整问题、似乎只影响2个批次中的某些 IC、其中一个是您拥有的。 遗憾的是、没有一致的方法可以防止它从您身边发生。 我们已在2021年8月之后生产的 IC 中对其进行了修复。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Jeff。

    您能否列出两个错误的批次编号、以便我们验证生产器件在未来是否正常? 我有很多次延期交货的问题、我预计8月后会出现、但我想知道我们有一天何时会收到这些问题。

    我对1S 变通办法有一种否定的方法、它似乎可以解决电池电量耗尽的最新问题。

    -设置1S 模式

    -将 VREG 设置为4900mV

    -清除 EN_AUTO_IBATDIS 以禁用 OVP 放电

    -将电量监测计 CUV 恢复设置为2400mV

    这将获得足够的电压、使死细胞涓流至 CUV 恢复电平、并打开电池组以便正常充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    批次为 0AANLZ8和 0AANLS8。  但同样、并非所有器件都显示出问题、其他批次可能会受到影响。  您可以确定 IC 的生产年份和月份、如下所述:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff!