This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:ASCD 阈值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046502/bq28z610-r1-ascd-thresholds

器件型号:BQ28Z610-R1

尊敬的 TI:

ASDC 的十六进制值如何转换为电压值?

该值然后除以感测电阻值、以确定放电电流阈值中的短路吗?

默认值为77H。  我看到位2-0用于阈值设置。

我们希望降低该值、但想知道就电流阈值而言、该值会降低到什么值。

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、您需要使用感应电阻器的尺寸计算电流值、因为这是一种基于硬件的保护。 您可以检查 TRM 的 A.3节放电短路(ASCD1和 ASCD2)以了解位定义。

    例如、如果将 ASCD 阈值1保留为默认值0x77、0-2位是以 mV 为单位的阈值、4-7位是延迟时间。 默认设置为阈值启用0x07、如果 RSNS = 0、则为100mV;如果 RSNS = 1、则为200mV。 对于延迟时间、当 SCDDx2 = 0时为427us、当 SCDDx2 = 1时为854us。

    使用1m Ω 的感应电阻器时、100mV 的压降等于 I = V/R = 100A。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Wyatt!

    这回答了我的问题。

    此致、

    Kevin