This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:根据电机输出速度更改 PFC VDEM

Guru**** 2404195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046116/ucc28180-change-pfc-vdem-based-on-motor-output-speed

器件型号:UCC28180

我的客户希望根据电机输出速度更改 PFC 的调制解调器。  是否有方法使用此控制器执行此操作?  我假设您可以从外部修改电压反馈、但这对我们来说似乎有点风险。  对此感兴趣的任何想法。

谢谢、

Kevin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    控制器无法即时修改输出电压。  客户必须添加外部电路来控制 VSENSE 上的电压。  我还没有找到任何好的例子,但这应该是可能的(但正如你所说的,有风险)。