This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:是否有更好的选择来驱动简单的3x3白光 LED 阵列?

Guru**** 2810825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406, TPS92515, LM3405, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046514/lm3406-is-there-a-better-option-to-drive-a-simple-3x3-white-led-array

器件型号:LM3406
主题中讨论的其他器件: TPS92515LM3405LM3409

您好!

我有一位客户在寻找驱动简单的3x3白光 LED 阵列的建议。  我在 TI.com 上没有找到有关如何驱动基本白光 LED 阵列的大量信息。

要求: VIN 由额定电压为12v、最高电压为15v 的电池供电。  输出电压为7-8V @ 120mA-200mA。  无调光或任何特殊功能。  开关。   

功耗以及成本和可用性都是需要关注的问题。  简单的直流/直流降压转换器是否起作用、或者是否需要考虑其他因素?  我看到了 LM3406、但不确定这是否可行和/或过度使用。

接受任何/所有建议。  

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM3406可能比需要的要多。  查看 LM3405 (尽管绝对最大值为20V、但最大值15V 可能会限制此器件的使用。  您必须使用数据表中的图14或其他一些方法来生成升压电压、TPS92515 (易于使用的部件、现在不容易找到)、LM3409 (另一个易于使用的部件、使用外部 P 沟道 MOSFET)。

    此致、