This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361-Q1:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2590140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046382/tps54361-q1-searching-ti-solution

器件型号:TPS54361-Q1

大家好、

我们有一个很好的新 DIN TI 产品!

请帮助建议符合以下规格的产品 THX

规格:

直流/直流
同步
以实现良好的 EMI
可输入4V~18V 或~至36V
CAN 0.9V 输出
输出2A~3A
频率2~2.2MHz
汽车