This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 有助于检查原理图

Guru**** 2551360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045422/bq25703a-bq25703a-help-check-the-schematic

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25703

你(们)好

采用 BQ25703A 的客户设计、输入电压为5-8V、 CHRG_OK 为低电平、升压 MOS 为热电平。  REGN 约为5V、问题是没有输出电压。

附上了原理图供您参考。

e2e.ti.com/.../6574.BQ25703.pdf

请帮助检查原理图。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    有关检查清单、请参阅以下常见问题解答。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871078/faq-bq25710-bq25713-bq25713b-bq25700a-bq25703a-bq25708---schematic-review-design-tips 

    我注意到 IADPTT 电阻不正确。 对于2.2uH、它应该为137K。

    升压 MOS 很热可能表示设计中的某个地方很短。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢回复。上电发热问题已解决。μ A

    目前是遇到另外问题:μ A

    就是不能拉载:负载只能到达1.8A。烦请给点建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先是硬件配置:VILIM_HIZ  ≥2.6V时。电流才会达到 若是此电压是2.1V左右时,拉载只能2.1a.m Ω 1.5A。

    想咨询下:μ A

    1 μ,这个IC 是否要能正常开机工作(我们板子若是开机5V 电流要超过2A),故硬件是否就只调试 这个VILIM 电压,满足电流 μ s

    2,同时软件是否也需要设置寄存器呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了,这个硬件配置参数的电压与电流不是对应大小的负载。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 ILIM_HIZ 和 IIN_HOST()寄存器决定输入电流、而不是负载电流(在 VSYS 上)或充电电流。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”