This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692EVM-880转换效率

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046210/tps92692-q1-tps92692evm-880-conversion-efficiency

器件型号:TPS92692-Q1

大家好、

您能否按   如下方式估算8~16V 输入电压和 LED 条件下的近似转换效率曲线(PI/Po):

  • LED 恒定电流1.2A±0.1A


(1) LED 电压为12V

(2) LED 电压为8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我建议 您获取 EVM 并进行测量、因为这可能会因负载和输入电压的变化而发生很大的变化。  一般情况下、效率可从70%到85%不等。

    谢谢 Tuan