This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62866:不使用 MCU

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046079/tps62866-without-mcu-use

器件型号:TPS62866
主题中讨论的其他器件:TPS62867

大家好、

我的客户想要在 TPS628660BYCGR 中进行设计、他有一个简短的问题。

如果他们的系统中没有 MCU、他们是否只需设置 VSET 电阻器即可设置输出电压?

比如 VSET=205K 、输出将固定为1.1V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    是的、您可以在没有 I2C 接口的情况下使用该器件。  在 D/S 的第4页、建议将 SCL 和 SDA 接地。

    您还可以查看 TPS62867、它是一款类似的器件、不带 I2C、具有高电平有效的 PG 引脚。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    还有另一个问题。

    它们使用  VSET=205K 、而输出将固定为1.1V、如果使用    VSET=225K、输出可能为1.13V?

    许连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、R2D 电路是数字电路。  有关更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/wp/slyy180/slyy180.pdf

    Chris