This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:一些引脚配置问题

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045948/tps55288-q1-some-pins-configuration-questions

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288

大家好、

如果未使用这些引脚(ISN/ISP/FB)、我能否直接悬空这些引脚? 此外、如果我们未使用这些引脚、是否可以移除 R1、因为我认为我们不使用电流环路来进行电流感应反馈、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    如果您不需要输出电流感应功能、请将 ISP、ISN 短接至 VOUT 引脚。  

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您、如果他们不想使用 FB 引脚配置、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    如果客户不使用 FB 引脚、则将其保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您确认 FB 引脚。 在这里、我仔细检查了客户的原理图:

    由于55288的输出连接到后 CPSQ8100、8100在 R28的主电路上已经有一个10mR 采样电阻器、因此、如果我们还在 ISN 和 ISP 上添加了一个电流感应电阻器、 主电路上将有两个采样电阻器、因此如果55288不使用采样电阻器、它能否正常工作? 再次感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    是的、如果将 ISP、ISN 引脚短接至 VOUT 引脚、则对 TPS55288没有影响。