This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:TPS274160B 诊断

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046463/tps274160-tps274160b-diagnostics

器件型号:TPS274160

您好!

我在我的设计中使用 TPS274160B。

我不使用电流感应功能、而是电流限制功能、因此我将 DIAG_EN 置于高电平状态、并将 SEH 和 SEL 置于低电平状态(开路)。

我的问题是、如果任何输出端存在过载或短路(根据电流限制)、FAULT_N 是否会在不 参考 SEH 和 SEL 的情况下提供指示? 或者过载/短路指示仅适用于 OUT0?

此致、

阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    FAULT 信号是一个全局信号、如果任一通道发生故障、则会触发该信号。

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    感谢您的快速回复。

    我还想确保-电流感应引脚是否必须连接到 PU + PD?  

    在数据表 (第16页)中、CS 引脚用作 PU 的故障报告。 我不需要使用 CS 功能。 那么、它是否可以保持开路(CL 引脚具有332 Ω PD)。

    此致、

    阿萨夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf、您好!

    如果您不使用 CS 功能、则可以将其保持悬空。

    此致、

    您好