This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:P2P - TPS65916和 TPS65917

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5708, TPS65917-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046031/tps65917-q1-p2p---tps65916-and-tps65917

器件型号:TPS65917-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65916AM5708

大家好、

目前 、我的客户正在使用 FuSa 合规性部件 TPS65917 (最初使用 TPS65916)更新阶段2设计。 他们查看了数据表,似乎引脚排列、基本 DC/DC 和 LDO 功能相同。 您能否确认这两个器件 TPS65916和 TPS65917 与引脚2和硬件(直流/直流、LDO)兼容、并且不需要任何硬件电路更改?

 

旧部件               :TPS65916 (TPS659163RGZT - AM5708,带 DDR3L)

新的 FuSa 部件  :TPS65917 (O917A14DTRGZRQ1 )  

 

如果您有任何文档解释了任何差异或建议改进需要注意此 FuSa 部件、请分享详细信息。  

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65917-Q1在引脚分配和功能方面与 TPS65916相同。 但是、TPS65917-Q1符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准。

    您将在这些器件中看到的主要区别是 OPNS 的 OTP 编程不同。

    本文档介绍 了 TPS659163RGZT 的 OTP 设置。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvub99

    本文档介绍 了 O917A14DTRGZRQ1的 OTP 设置

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvuax9

    需要注意的一个主要区别  是、O917A14DTRGZRQ1的 SMPS1/2工作在双相、而 TPS659163RGZT 不工作。 因此、对于这2个器件、需要更改硬件。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel