This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A 和 BQ76930的故障处理

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76930, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045878/bq78350-r1a-fault-handling-of-bq78350-r1a-and-bq76930

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350-R1BQ78350

您好!

我想将 BQ78350-R1A 和 BQ76930同时用于 BMS 设计。 我不确定  BQ78350-R1A 和 BQ76930组合如何处理故障。

根据 BQ76930数据表、BQ76930中集成了硬件保护功能。

我的问题:如果存在故障(例如过压)、BQ78350-R1A 或 BQ76930是否会关闭 CHG/DSG FET? 还是 BQ78350-R1A 仅用于设置 BQ76930故障阈值、BQ76930将关断 FET (例如针对 OV 故障关闭 CHG FET)?

对于永久性故障、如果电池电压大于 SOV 阈值、BQ78350-R1A 将向 BQ76930发送命令、以关闭所有 CHG、DSG 和 PCHG FET。 我是对的吗?

但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    BQ76930 需要 BQ78350-R1A 等配套主机来控制 CHG/DSG FET 以提供保护并 从 故障中恢复。 BQ78350-R1会从 BQ76930读取数据以进行控制保护。

    是的、正确答案、BQ78350-R1A 会让 BQ76930在 永久故障中打开所有 FET。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    BQ76930具有以下硬件保护功能。 BQ78350具有更多基于从 BQ76930接收到的测量值的故障保护。

    –放电过流(OCD)
    –放电短路(SCD)
    过压(OV)
    –欠压(UV)

    如果阈值设置正确、BQ76930之前是否可以说 BQ78350将对上述故障做出反应? 例如、BQ76930的电池 OV 阈值设置为4.25V、BQ78350的电池 OV 阈值设置为4.2V。 每当任何电池电压大于4.2V 时、BQ78350都会做出反应并向 BQ76930发送命令以关闭充电 FET。 如果 BQ78350出现故障、BQ76930将是次级保护器、以便在电池电压大于4.25V 时关闭充电 FET。

    我的理解是否正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    是的、但需要 BQ78350才能从这些保护中恢复。 因此、如果 BQ78350出现故障、BQ76930将无法从保护中恢复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon