This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:如何平衡次级电流 RMS 和 SR 管电压尖峰

Guru**** 2813755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045319/ucc28780-how-to-balance-the-secondary-current-rms-and-sr-tube-voltage-spike

器件型号:UCC28780

您好专家

我在 TI 论坛中看到(如图1所示)、为了在所有输入电压下实现次级 SR 的 ZCS、选择的钳位电容器必须满足 SR 在低压线路输入(120VDC)条件下的关键 ZCS、 因此高压线(380VDC)也可以满足 ZCS、因为高压线的输出电容电压会更高、需要增加 Im (-)以实现 ZVS、从而使 QH 导通时间更长、共振周期不会改变、从而可以实现 ZCS。

图1.  

但我可以通过仿真和实验看到、当低压线路(120VDC)实现关键 ZCS 时、无法实现高压线路(380VDC)、如图2-3所示。 由于输出功率保持不变、因此当输入电压增大时、Im (+)的峰值将减小、 而 Im (-)(412mA-118mA=294mA)的增加小于 Im (+)(3.2A-2.5A)=0.7A 的减少、NVO 和 Lm 保持不变、因此周期变短、导致高压线中出现非 ZCS。

图2.

图3.

120VDC 的电路参数、可实现临界 ZCS:LM=115uH、Lk=2.5uH、CLK=440nF、CO1=27uF

当 Vin=120VDC 时、二次侧电流的 RMS 为8.6A;当 Vin=380VDC 时、二次侧电流的 RMS 为6.8A、如图4-5所示。 虽然当 Vin=380VDC 时 RMS 变得更小、但由于是非 ZCS、SR 为硬关断、关断损耗很大、SR 关断电压尖峰也很大。 实际电路中 SR 的关断电压尖峰可能超过150V。 否则可能会损坏 SR 管。

图4.

图5.

通过降低 CO1、可在 Vin=380VDC 时实现临界 ZCS。

380VDC 的电路参数可实现关键 ZCS、具体如下:LM=115uH、Lk=2.5uH、Clamp=440nF、CO1=14uF、初级电流测量波形如图6-7所示。

图6.

图7.

当 Vin=120VDC 时、二次侧电流的 RMS 为9.96A;当 Vin=380VDC 时、二次侧电流的 RMS 为7.3A、如图8-9所示。 可以看出、当 Vin=120VDC~380VDC 时可以实现 ZCS、但当 Vin=120VDC 时、次级电流的 RMS 特别大、损耗会大幅增加。

图8.

图9.  

图10中给出的方案是在 Vin=230VAC 时实现临界 ZCS、但当 Vin=265VAC 时、SR 的电压尖峰可能会由于非 ZCS 而超过150V、而当 Vin=90VAC 时、次级电流的 RMS 将特别大、这可能导致效率变得非常低。

图10.

图11是我的仿真参数图。

图11.

问题:

  1. 图1显示关键 ZCS 是在低压线路(120VDC)上实现的、而 ZCS 则可以在 Vin=120VDC-380VDC 时实现、 但是、仿真和实际电路实验结果表明、只有在 Vin=380VDC 时实现临界 ZCS、才能实现整个输入电压范围(120VDC-380VDC)的 ZCS。 我想知道我的理解是否错误?
  2. 对于 SR (非 ZCS 导致的)电压尖峰可能超过150V、以及 SR (全范围 ZCS)的极大电流 RMS 导致效率低下、应如何进行权衡?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    感谢您的详细描述。

    轻度非 ZCS 关断对效率有一定的好处,因为谐振电流会为  实现 ZVS 导通贡献一些能量。 但严重/深度非 ZCS 关闭会导致 SR VDS 过载。 根据我们的经验,轻度非 ZCS 关闭不会导致 SR 过载 。 您可以调整 CO1、使非 ZCS 在380V 时轻度关闭。 因此、120Vdc 时的 RMS 电流不会高得多。 如果 SR FET 上阻尼器的光效有效,则可以降低电压应力。 我建议您添加它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    请问您的电源的输出电压是多少?变压器的匝数比是多少?

    通常,根据我们的经验, 对于20V PD 设计,如果匝数比 在5-6左右。 SR 电压将正常,即使发生了中等程度的非 ZCS 关闭。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电路的输出电压为15V、变压器匝数比为6:1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    6:1匝数比/15V 输出电压和 Lk=2.5uH,SR 电压应低于150V,即使轻度发生非 ZCS 关断。 您能否分享一些实际波形,这些波形应显示为 VSW、初级绕组电流和 SR VDS 电压。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好专家
    电流电路是一次谐振电路、二次谐振电路的 PCB 仍在生产中、未来需要几天时间。
    由于 SR 在初级谐振之前过早关闭的问题、计划采用次级谐振方案。
    图1是∆共振方案下 SR 的120V、非 ZCS、电压波形图、您可以看到 Δ Vsping=37V。
    我想知道该电压尖峰是否正常?

    图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是 Vin=120VDC 条件下的一次谐振、VSW、Ipri 和 VDS (SR)的波形图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PengYu:

    高于 SR 尖峰是异常的、因为这是一个深度非 ZCS 关闭、您可能必须减少谐振周期。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的患者回复