This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:原理图审阅请求(LM3405A)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044751/lm3405a-schematic-review-request-lm3405a

器件型号:LM3405A

您好、TI 专家

客户要求使用 LM3405A 进行原理图审阅。

电路图如下所示。

客户希望使用4个 LED VF 1.5V 串联、但由于升压引脚最大为5.5V、我在应用手册中使用了另一个电路。 (5p)-请参阅下面的链接

https://www.ti.com/lit/an/snva247a/snva247a.pdf?ts=1634192991885

下面随附了要使用的 LED 的数据表。

e2e.ti.com/.../lg_2D00_cn3535virr_2D00_1_2D00_t1a_2D00_lsa_2D00_os.pdf

客户计划使用2个或4个红外 LED。

我们请求您查看是否可以应用 LED 驱动器电路。
(有问题吗? 是否有任何需要更正的地方?)

请检查。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、该电路应该在我这边工作。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan Shao

    我不太理解您的意思。

    您是否说应用上面所附的电路图没有问题? (是否有要编辑的内容?)

    您能给我一个详细的解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    这个原理图是可以的、我认为无需修改。 但我不计算特定参数、例如电感器电流纹波。

    Robin