This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:最大占空比

Guru**** 2504725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041520/lm3405a-maximum-duty-cycle

器件型号:LM3405A

大家好、

您能否在所有温度和输入电压下教授最大占空比?

我认为85%规格的条件。 在数据表中是所有温度范围、但 Vin = 12V。

我检查了在室温条件下、当 FB = 0V 时 LM3405A 的工作原理。 结果是熔断。

输入电压14V -> 86.9%

输入电压12V -> 84.8%

输入电压10V -> 82.0%

您的答案很有帮助、因为 我正在考虑检测电压范围、以便在输出打开时检测故障。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    10.1-10.7是中国的名义假日,我们的专家将在10.8之后回复您。 如果是紧急情况、请直接与被分配的人员联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有更新吗? 您的信息非常有用。

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法理解 VIN 电压与开路故障之间的关系。 您能更详细地解释一下逻辑器件吗?

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉让你感到困惑。  我想再次发送问题。

    简单的问题、我想知道在输入电压= 10~14V 范围时、当 FB = 0V 时、最大占空比是多少。

    我的系统 Vin = 10~14V。 另一方面、我认为数据表的条件仅为12V。 因此、我想检查以上内容。

    此致、

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shao 先生、

    如果详细检查职责需要很多时间、您是否可以先回答"是"或"否"?

    尽快回答这个问题很有帮助。

    >问题、

     条件:VIN = 10.8V、FB = 0V

     D_max 的最小值是80%还是更高?

    此致、

    山本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法为您提供准确的数据、因为它只能在大量实验后才能获得。 根据我有限的实验数据,可实现>80%的目标。

    Robin