This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:Cout ESR 的计算

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2954, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045685/lp2985a-calculation-of-cout-esr

器件型号:LP2985A
主题中讨论的其他器件:LP2985

大家好、您能告诉我 LP2985AIM5-3.6/NOPB 的 Cout ESR 吗?

我知道 LP2954的 COUT ESR 应大于5m Ω。

请参阅我上传的图像文件。 有3种模式(A)~(C)。

(a)当 Cout ESR 电极为8m Ω 时、我认为这是可以的。

(b)当 LP2952的输出 通过其他电源 IC 的 VIN (TPS0518)连接时、LP2952的 Cout 是什么?

只有 C1? 或 C1和 C2?  (C2是 TPS0518的 Cin。)

LP2985的模块是什么? 8m Ω? 还是5.71欧姆?

(C)当 LP2952的输出连接到其他两个电源 IC 的 VIN (TPS0518)时、LPx2的 Cout 是什么?

只有 C1? 或 C1、C2和 C3?(C2和 C3是 TPS0518的 Cin。)

LP2985的值是什么? 8m Ω? 还是4.44欧姆?

如果是4.44欧姆、则不符合 LP2942的规格5m Ω。 正确吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yama、您好!

    Cout 值与 ESR 一起使用沿着输出电源轨的总 Cout 和 ESR 进行计算。

    a)在8m Ω 的情况下、您处于稳定区域、因此 它应该位于稳定区域

    B)它将同时是 C1和 C2、并且仍应处于稳定区域

    C)它将是 C1、C2和 C3、这将超出稳定区域、这意味着输出将不稳定

    由于稳定区域需要5m Ω ESR、因此配置 C 不在稳定区域内、因此必须添加电阻才能使器件保持稳定。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    请参阅我上传的图像文件(D)。

    您的建议是在模式(C)时"必须添加阻力"。

    因此、我在3.6V 和 C1之间添加了100m Ω 电阻器(R1)。

    正确吗? 我认为您的建议意味着此映像文件。

    我不知道这样的示例、在 Vout 和 Cout 之间放置一个毫欧级电阻器。

    此电路是否常用?

    如果此图像文件不正确、您能告诉我参考电路吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yama、您好!

    是的 、这会增加反馈环路中零点的总轨电阻。

    大多数设计都有意为这些较旧器件选择较高的 ESR 电容器、但当电容器选择固定时、是的、必须实现串联电阻。

    在 LP2951的本数据表中 、在电容器类型的8.2.2.2部分的第二段中、它明确地讨论了在不符合最小 ESR 电阻的输出电源轨上需要串联电阻的问题、因此在 数据表中提出该电阻很常见、 我们在这种做法上没有参考设计或应用手册、但在其中一些较旧的器件数据表中提供了这些参考设计或应用手册。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。
    我明白了。
    我的问题已解决。

    此致。