This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:输出端的预期低电流消耗。

Guru**** 2797585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1043867/tps7a02-expected-low-current-consumption-at-the-output

器件型号:TPS7A02
主题中讨论的其他器件:TPS62740

您好、TI 团队、

我们正在使用 MSP430 MCU 开发低功耗(面向电池)设备。 如前所述、我们已从 TPS62740 (降压转换器 ) https://www.ti.com/product/TPS62740迁移 到

TPS7A0225PDBVR (LDO)  https://www.ti.com/product/TPS7A02#design-tools-simulation 

这些是我们的价值观

V (IN)=3.5V

V (OUT)=2.5V

I (OUT)=高达200mA

如果 I (q)为 nA、则会更好  

在我们的器件中实施新设计(LDO)后、我们发现我们的器件开始消耗比早期直流/直流转换器更多的电流。  

直流/直流转换器用于在正常条件下消耗高达2.5-3mA 的电流。

而新 LDO 在正常情况下消耗的电流超过6mA

我在这里附上了我们的 LDO 原理图。  

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinayak、

    TPS7A02是业界 IQ 最低的 LDO (具有显著裕量)、即使输出负载为200mA、LDO 的接地电流 也远低于1毫安(请参阅下图)。 您是否确认了电流的流动位置、因为它似乎不会流过 LDO 的 GND 引脚 、除非 LDO 在 PCB 组装过程中损坏(在从 TI 发货之前已经过测试、它可以正常工作)。  

    另一个需要检查的问题 是、输出是稳定的、如果输出上存在振荡、那么您通常会看到电流会由于恒定瞬变的发生而增加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的回答。 我们将进行检查并告知您。

    此致、

    Vinayak