This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122ZA:LM5122ZA 负输入负输出

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122ZA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045790/lm5122za-lm5122za-negative-input-negative-output

器件型号:LM5122ZA

您好!

我想知道是否可以设计 具有负输入和负输出配置的 LM5122ZA?
我知道、在数据表中、它显示了负输入到输出的电路图。

此致、

穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、  


    感谢您考虑我们的器件。

    您能否分享详细要求?  输入电压、输出电压和输出电流。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 德传:

    感谢您的回复。

    输入电压为-48V

    输出电压为-15V

    输出电流为2A。

    我知道 TPS40210DGQ 具有上述规格 、但是、我希望在输入电压和 TPS40210DGQ 的最大输入电压之间具有更多的安全裕度。

    因此、我想知道 LM5122ZA 是可以设计用于负输入(-48V)至负输出(-15V)、还是更合适的 IC。

    此致、
    穆斯塔法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、  

    1. 可以使用它、如下所示。 请参阅下面的内容、并将二极管替换为同步 FET。