This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:我需要帮助来配置芯片的电流输出

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046133/tps2482-i-need-help-to-configure-the-current-output-of-the-chip

器件型号:TPS2482

大家好! 我是一名意大利电子工程师、我真的需要这个项目的帮助。 我正在尝试使用此控制芯片开发板、但也按照数据表中的电路、我遇到了一些错误。
该电路的标称电源电压必须为12V 直流、并能承受10A 的标称电流。 附件我插入了我开发的电路、有人能帮我吗? 遗憾的是、一旦施加电压、系统会以3A 的低电流而不是我所需的10A 电流断开连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。 请填写设计计算器并与我们分享。 设计计算器可从 https://www.ti.com/lit/zip/slvc033获取。  

    在什么电压下、系统在3A 负载时断开?  

    当系统在3A 负载下断开连接时、您能否分享以下波形。

    1) VCC、2)输出、3)栅极和4)输入电流。