This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:TPS61160的最大工作电流

Guru**** 2522330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160, TPS61161, TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1044595/tps61160-max-operation-current-for-tps61160

器件型号:TPS61160
主题中讨论的其他器件: TPS61161TPS92391

大家好、

您能否检查 TPS61160的最大工作电流?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、我仍 在检查这个问题、我会尽快回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于最大工作电流、没有通用的最大电流规格。 一旦输入电压、输出电压、电感值稳定、我们就可以通过公式3和4计算最大输出电流。  这意味着在通过外部 PWM 或数字方法进行亮度控制时、工作电流不会超过该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的大力支持!

    我们的客户应用是 Vin 6~9V /Vout =20V /Iout 大约为500mA。

    从下面的说明中删除。 TPS61161无法满足我们的要求

    请为我们的应用提供另一个选项。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      我能?一下应用场景吗?需要多少个通道? 500mA 用于一个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的大力支持!

    这个项目是照明应用。

    1. 1通道[8S/28 P]

    3.是,单通道500mA。

      对于我们的客户来说、500mA 的2通道是可以接受的。

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy

       我假设这是用于背光应用、而不是照明?  

       现在、对于背光产品、一种选择是使用每通道200mA、6通道的 IC。 连接3个通道以满足500mA 要求。  

       我需要仔细检查  这是否可以这样操作、然后尽快返回给您。

     谢谢你

    Mason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

      根据您的要求、可以使用 TPS92391。 您可以将 R_LED_SET 设置为42.2k 以配置如下所示的双通道运行模式。

    谢谢

    Mason