This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5957:省电模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5957, TLC5958, TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1042507/tlc5957-power-save-mode

器件型号:TLC5957
主题中讨论的其他器件: TLC5958TLC5955

您好!

TLC5957 数据表和 SLVUAF0用户指南似乎 缺少有关省电模式的详细信息。 您如何在 TLC5957上进入省电模式?

类似的 LED 驱动器 TLC5958在其自己的部分和数据表中的功能方框图中详细介绍了省电模式。 显然、该驱动程序是不同的、因为它具有内存。

我唯一可以找到的 TLC5957节电模式参考是在这个论坛中、一位 TI 应用工程师说 TLC5957具有节电模式。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeremiah、

    我们已经注意到、我们将检查它并稍后回复详细信息。

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeremiah、

    我们已重复检查器件 TLC5957中是否没有省电模式功能。

    BR

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很不幸。 这 是我选择 TLC5957而不选择其他 LED 驱动器(如 TLC5955)的主要原因之一。 由于芯片短缺、我不得不在中进行设计并订购生产数量、但没有进行任何测试或验证。 我在订购之前查看过这些论坛、并看到另 一名 TI 应用工程师提到它具有此模式。

    我只是希望我可以信任 有关其他 电源电流模式的数据表。 我可以摆脱 ICC0模式、在给定的测试条件下最大为10mA。

    感谢您对此进行深入研究。 希望数据表能得到修订、这样其他人就不会这样做了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeramiah、

    非常感谢您的提醒。

    因为这是一个旧器件、所以一些信息是错误的。 我已经与我们的设计人员和产品工程师进行了仔细检查、发现没有省电模式功能、因此需要几天时间。 数据表中关于 ICC4的描述不清楚、这可能会导致误解。 我们稍后将对其进行更新。

    BR

    徐美奈