This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:设计组件规格

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, CSD19533Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046084/lm5145-q1-design-components-specifications

器件型号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD19533Q5A

在一个项目中、我希望 将 LM5145-Q1与以下规格集成:

输入电压: 24V 至75V (44V 至50V 典型值)

输出电压:12V

输出电流最大值:6A

根据 Excel 计算器(附件中)和 Webench、M1是 CSD19533Q5A、M2是 FDMS86101。

您能不能检查选择是否正确?

感谢你的帮助。

e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1.xlsm