This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:最小负载

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046123/lm5170evm-bidir-minimum-load

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

出于安全原因、我缓慢增大了 LM5170EVM-BIDIR 上的负载。 该器件配置为在降压模式下运行、负载在24W 区域。 该器件成功运行了几分钟、直到突然停止向负载输入电流。 在移除所有电压源并对器件断电后、我测试了主电源路径、发现其中一个48V 阻断 MOSFET 发生短路故障、我猜到这会导致 LM5170控制器进入故障状态并禁用开关。 重新为12V 端口通电并启用器件、我已连接到 nFAULT 线路的"OTEMP" LED 亮起、确认我怀疑存在故障检测。

故障原因的最佳猜测是器件的 DCM 运行模式。 当我升高负载电流时、我认为功率电感器的振铃会在开关上引起高电压尖峰、最终导致故障的电压尖峰发生。

我想知道、该评估板每相的最小负载是多少、以维持 CCM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    EVM 应支持从0负载到其额定满载(60A)的降压模式、而不会出现问题。   如果您希望 EVM 保持 CCM 模式、双相负载电流应为~20A、单相负载电流应为~10A。   希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao