This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:通常选择的保护阈值比电池限值高多少?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046093/bq2970-how-much-higher-than-the-battery-limits-are-the-protection-thresholds-typically-chosen

器件型号:BQ2970

如果单节锂聚合物电池具有400mA 的1C 充电率和2C 放电率、  则应将 BQ2970保护参数设置为多高? 什么是可接受的做法?

以下是相关电池的链接、供参考:  https://www.batteryspace.com/polymer-li-ion-cell-3-7v-400-mah-pl-402248-2c----- un38-3-passed-ndgr.aspx

谢谢、

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    我建议您阅读数据表的第10.2.1.-10.2.2节。 您的保护值取决于电路设计的不同因素。 快速浏览 一下、BQ29737器件可能会根据您的电池规格和设计步骤正常工作。 但我建议您自行遵循设计步骤、找到最适合您的设计。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我确实查看了这些部分、但我的问题是、高于电池规格有多高 是设置保护阈值的习惯经验法则。

    谢谢、

    豪尔赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    这取决于 充电器/电池的容差。 从电池的数据表中、您需要充电至4.2V、放电至 2.75V 您应选择保护值、使其符合您的预期、即您不希望在正常放电/充电情况下触发的值(考虑到系统的容差以避免误触发)。 对于您想要选择的内容、没有任何经验法则

    最后、您需要计算并选择。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon