This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28050:输出调节和 ZCD &放大器;DRV 引脚至 Vcc

Guru**** 2388230 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP11155, UCC28051, UCC28810, UCC28050, TPS92314
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1041996/ucc28050-output-regulation-and-zcd-drv-pin-to-vcc

器件型号:UCC28050
主题中讨论的其他器件:PMP11155UCC28051UCC28810TPS92314

尊敬的团队:

我想更详细地了解 PMP11155参考设计 TIDRT80原理图中的以下几点。

1.参考旧线程"UCC28051:我们为什么逐脉拉低 ZCD 引脚脉冲?" 我知道 R21和 R22会影响系统配置以及影响到什么程度?

2.如果我在不使用光耦合器的情况下使用反馈(而是使用电阻器网络)、那么输出调节是什么。 我的电路不需要隔离。

3.连接到 Vcc 电路的 ZCD 和 DRV 引脚的用途是什么?

提前感谢。

此致、

Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthivishnu、我目前无法为您提供完整的答案、但我现在会尽可能地提供最佳答案、并且一旦我能够更彻底地浏览原理图、就会为您提供更完整的答案。

    1、如果不整合完整的模型、就很难确定它将如何影响补偿。  不用说、在需要的地方、您不再拥有 II 型补偿。

    2.光耦合器不用于高压 隔离、而是用于将上述电路与  R26、C19、C20提供的 II 型补偿网络隔离。  您的设计中是否需要任何此类电路( II 型网络除外)?

    3.我正在调查此事,并将返回给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sakthivishnu、 我对此做了更多的研究 :

    2.如果您 不需要隔离、只需通过分压器将输出反馈回 VO_SNS、然后将 II 型补偿移至 COMP。

    UCC28810 数据表的第18页介绍了该电路。  (UCC28810器件与本设计中使用的 UCC28050非常相似。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请分享您的电子邮件 ID 以进行进一步讨论。

    参阅 PM6011、我不确定如何根据我们的规格选择控制器。

    请做必要的事。

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthivishnu、  

    请 首先描述您的电源要求(VIN、VOUT、POUT 等)、因为 TI 内部的其他产品系列可能能为您提供最好的服务。  我可以帮助您与正确的支持团队保持一致。  还应指明您的解决 方案是否需要交流/直流或直流/直流(甚至是交流/交流)。  我不确定您是尝试  通过线路(市电)电源还是通过预调节电源为 PM6011供电。

    此外 、我建议您从 以下资源开始

    Webench 电源设计器: https://webench.ti.com/power-designer/

    TI 电源管理 IC: https://www.ti.com/power-management/overview.html

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的回复。 请找到我的要求。

    具有 PFC 控制器的交流/直流反激式、工作电压90至300VAC、iTHD < 5%、PF > 0.95、输出电压28Vdc、输出功率48W、 效率>90%。

    请推荐最佳产品系列。 我已根据 上述要求选择了 UCC28051。

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthivishnu

    UCC28050 (或51)可能是反激式 PFC 解决方案的最佳选择。  PF 大于0.95是可以实现的、但 iTHD 小于5% 可能不是这样;10%更合理。

    如果您对初级侧解决 方案感兴趣、TI 提供了 TPS92314 (www.ti.com/.../sluua13a.pdf)。  我只是想给你另一个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我同意、但其中一款产品要求 iTHD <5%是否有解决方案?

    谢谢、

    Sakthivishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakthivishnu、 我找不到通用解决方案、因此无法使用我们的 UCCxxxxx 系列 PFC 器件满足所有这些参数。  但是、您可以使用一些技术来降低特定应用的 THD。  下面是使用 TI 数字控制器的解决方案的帖子。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-reduce-pfc-harmonics-and-improve-thd-using-harmonic-injection-part-1

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-reduce-pfc-harmonics-and-improve-thd-using-harmonic-injection-part-2