This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62142:输入瞬态电压

Guru**** 2504965 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046128/tps62142-input-transient-voltage

器件型号:TPS62142

你(们)好

TPS62142数据表提到最大输入电压为17V、这是连续电压、但关于瞬态电压、转换器可以处理的最大瞬态电压是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、  

    建议的安全 VIN 为17V。  

    20V 是绝对最大电压、但是长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar、谢谢。

    我知道、实际上我们使用的是13.5V、但连接时始终存在快速瞬态电压、因此、我使用的是 TVS、但我想获得有关转换器在没有 TVS 的情况下可以处理的最大快速瞬态电压的数据、 它是否与20V 的连续电压相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Asael、  

    17V 是最安全的级别。 20V 是绝对最大值、这意味着如果器  件暴露在20V 电压下、则不会损坏器件、但如果器件长时间暴露在20V 电压下、则可能会影响器件的可靠性。  

    我的建议是安全地设计17V 电压。  

    谢谢  

    Tahar