This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:USS28782 EVAL:重复故障

Guru**** 2529810 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045750/ucc28782evm-030-uss28782-eval-repeat-failure

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCC28782

正如我们报告的那样:我们认为整个设计都在控制之下。

但是:在连接 HV 50x 差速器探针时、回路侧在接线柱上产生电弧。

它停止工作。

我们了解了测试下 GaN、上 GaN 链和输出链的整个严苛环境。。 没有任何损坏。

现在、我们认为它从控制器中取出了。

理论上 PGND 柱上的电弧会对控制器造成应力、从而使其失效。

需要解决这一缺陷,但如何解决?

对于我们需要注意并使信号/传感器接口稳定可靠的 UCC28782特定行为的任何想法、我们都将不胜感激

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    在过去的调试和测试中、我们没有发现任何需要特别注意的东西。 只是一些常见的问题和注意事项。

    一个因素是高侧隔离器或驱动器输出,因为该信号是浮动信号。 不要尝试探查它。 您可以捕获初级绕组电流、以确定高侧是否导通。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您的观察结果、

    探测高压开关侧不是一个好主意。

    R