This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:输出电压问题

Guru**** 2515880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046063/tps74401-issue-with-output-voltage

器件型号:TPS74401

大家好、

我们在新设计中面临以下问题

 上电两分钟后、输出电压降至零。

我探测了输入电压,输入电压2.5V 和 Vbias:5.0V 有骤降,输入电压没有问题。

该电压轨连接到 FPGA、目前 FPGA 未编程、消耗的电流不会非常小

请向我推荐此问题的原因

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

               如果您能为我们提供一个原理图、展示与 LDO 的连接(包括外部电容器/电阻器)、并提供示波器截图 、其中显示输出下降至0V 时的 Vin、EN、BIAS Vout 和 Iout、将会有所帮助。 谢谢!

    此致、

    斯里卡纳特