This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:LM25149-Q1

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045766/lm25149-q1evm-2100-lm25149-q1

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM25149-Q1

大家好、

1.您是否有支持双相操作的参考原理图?

2.如何通过修改2个 LM25149-Q1 EVM 来构建双相电路板?

谢谢、

利盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉、目前没有采用双相的参考原理图。

    要使用 EVM 构建双相板、应尝试执行以下步骤:

    移除初级 PG 上拉电阻器 R12;

    对 次级 AEF 断电(移除 C1和 C3);

    将 Primary RCCNFG 更改为54.9kΩ Ω 或71.5kΩ Ω。  将次级 RCNFG 更改为90.9kΩ Ω(请参阅数据表中的表8-4)

    将 COMP 连接在一起;

    将 VOUT 连接在一起;

    将初级 PG 连接到次级 PFM/SYNC;

    希望这能有所帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最终版本的数据表将更新并包含基准电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GUI、

    感谢您的回答。  

    1.根据当前数据表、我们似乎只需要在主板上使用分压器(R20&R22)、 并从辅助板上移除 R20& R22。 此外、在次级板上、我们需要将 FB 引脚连接到 VDDA 引脚。  您能帮助确认这一点吗?

    由于 EXTCOMP 连接在一起、我们是否只能使用1组环路补偿器?  例如、我们能否仅保留主板的 R18、C35和 C37、并删除辅助板的 R18、C35和 C37?

    3.我们是否应该将两个 VIN 连在一起进行双相操作?   

    根据数据表、建议 R20的电流约为100k。 我们能否减少 R20、例如大约5k、并相应地更改 R22?  是否有任何问题?  

    利盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利生,

    1.是的、使用初级侧的 FB 分压器设置输出电压、移除次级侧的分压器。

    次级侧的 FB 将控制次级侧的 PFM 或 FPWM。 次级 FB 应与初级 PFM 引脚设置相匹配、将 FB2连接到 VDDA2或 GND。

    2.是的、只能使用一个环路补偿网络。 您可以从次级侧移除 R18和 C37。 您可能希望 C35具有较小的噪声滤波值。

    3.是的,两个板使用相同的 VIN。

    4.分压器上较小的 FB 电阻器应该可以正常工作,但它会增加 VOUT Iq。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Orlando、GUI、

    感谢您的帮助!

    谢谢、

    利盛