This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:无论我们做什么、将 cC0设置为0时、RSOC 将保持100%

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046074/bq28z610-r1-when-setting-cc0-to-0-whatever-we-did-that-rsoc-will-keep-100

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

先生,您好:

我们使用 的是 BQ28z610-R1、但当 cC0设置为0时会出现问题。

无论我们进行充电或放电、RSOC 都保持100%、FCC 和 RC 保持0mAh。

请参阅下面的原理图、我们已经让 VC1和 VC2短接在一起。

另外、请将 gg 文件作为附加文件。

e2e.ti.com/.../Luna3_2D00_00.gg.csv

请参阅我们的日志文件。

e2e.ti.com/.../LUNA3_2D00_1S1P_2D00_GPC_2B00_GOD.RAR

请帮助我们提供建议。

让我们知道我们需要修正哪些参数。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    更新状态为0x00、这意味着监测算法未激活、且学习周期尚未完成。 禁用 IT 算法且学习未完成时报告的任何监测参数均不可用。

    完成 GPCCHEM 工具过程和学习周期后、重试测试。

    此致、

    Wyatt Keller