This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在双冗余电池管理系统(BMS)中共享同一分流器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045385/bq76940-sharing-a-same-shunt-in-a-dual-redundant-battery-management-system-bms

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!

我们 目前正在设计一款使用2个 BQ76940的双冗余 BMS。  

我想知道 、我们是否可以为 BQ76940使用单个分流器。  AFE 将共享相同的分流器、接地点并读取相同的电池组。

谢谢、

VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    您是否同时使用两者来保护电池? 如果您尝试使用两个 BQ76940进行冗余保护、为什么不使用我们的保护器之一?  

    您能否澄清哪些是共享点、 VSS 和栈顶? 如果您可以发布您的设置图、则可以查看它是否起作用。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我们不使用 BQ76940 进行保护、我们打算将其仅用于监控。 我们未使用 BQ76940 直接驱动任何 FET /接触器。

    是的、它们共享 VSS 和 每个 单节电池(包括堆栈顶部)。  

    第1页显示了具有2组  BQ76940 BQ78350共享相同分流器(对)的冗余系统。

    第2页显示 了 BQ76940 BQ78350 和 Top_Sheet_A 和 Top_Sheet_B 的电池组之间的详细连接

    谢谢、  

    VT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    我不明白这为什么不起作用、只要感应电阻器中的开尔文连接正确完成即可。

    我假设您将具有高放电电流、因为您使用的感应电阻等效于0.1 mΩ。 请记住、电流测量的分辨率会降低感应电阻器的大小。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon