This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110检测缓冲模式电池中的 EOS

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1046042/bq34110-bq34110-detecting-eos-in-buffer-mode-battery

器件型号:BQ34110

如果我的电池铅酸在 UPS 系统中以缓冲模式使用、如何运行 EOS 确定算法?  我是否需要定期禁用 batery 的缓冲器模式、 并提供一些放松时间、然后运行放电和充电学习周期? 在学习周期之前、有多长时间可以放松电池?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    是的、您需要禁用顶部关闭电路以实现小放电。 电池的静置时间应在电压稳定至大约1-4uV/s 时

    此致、

    Wyatt Keller