This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079T:预充电安全计时器设置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1045966/bq24079t-pre-charge-safety-timer-setting

器件型号:BQ24079T
主题中讨论的其他器件: BQ25180

您好、先生、

我想问 BQ24079T 安全计时器设置、我在数据表中看到了 RTMR 电阻器设置范围从18K Ω 到72K Ω

因此、最大预充电时间为72k Ω x 55s/k Ω= 3960秒、这是最大预充电计时器为66分钟。

由于我们的充电器输入源是太阳能电池板、因此当电池在预充电状态下充电时、它的充电电流会更低。

因此、预充电时序将很容易触发安全计时器、从而使充电器停止对现场侧的电池充电。

我们是否可以设置400kohm 等较大的电阻器值、以便在预充电状态下将安全计时器增加到6小时?

如果我们将电阻值增加到超过72K 欧姆、那么在安全计时器设置中会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godfrey、

    不建议这样做、因为这可能导致不同 IC 的不一致结果。 请注意、安全计时器的速度慢与充电电流成正比。  

    您可能需要了解我们当前正在采样的较新器件 BQ25180。 它是一款 I2C PowerPath 充电器、具有可配置的安全计时器(快速充电可达12小时)、其中预充电占快速充电安全计时器的25%。 您还可以启用2x 慢速因子、如果充电因任何原因而减少、则安全计时器会加倍。  

    最棒的地方

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

     感谢您的反馈、我只想知道为什么我们需要在充电器 IC 上使用安全计时器、我们可以禁用它吗?

    如果禁用 BQ24079T 的安全计时器、是否有影响电池和充电器 IC 的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Godfrey、

    它有助于防止电池过度充电、如果电池充电的时间超过其应基于充电电流的时间、则表明电池运行状况正在恶化。  

    您不会对充电器 IC 有任何风险、但您会有损坏电池的风险。 您可以通过将 TMR 连接到 VSS 来禁用安全计时器。